欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

碳素钢的成分和组织

  • 2021.09.28 14:22:46
  • 米思米
  • 7513
点击收听全文语音朗读

 尽管市售的碳素钢的主要成分为铁(Fe)和碳(C),但在使用铁矿石进行精炼的过程中,作为杂质,通常含有硫(S)0.03%左右、磷(P)0.01%和硅(Si)0.05%。

 人们已了解到,碳素钢根据碳的含量,其组织会有变化。在室温(20℃左右)下,碳素钢通常会形成有纯铁(Fe)和名为渗碳体(cementite,Fe3C)的晶体组织。碳素钢在常温下会形成名为金属晶体的组织。使用车床和铣床来对碳素钢进行切削加工时,所产生的切屑(切粉)的组织也会形成该组织。碳的含量越多,渗碳体的量就会不断增加。渗碳体的量增加后,硬度就会不断增高。

 在此,尽管这是渗碳体和铁素体的存在方式。但通常会交替地变为纹理,以手指的指纹那样的形状存在。我们把由铁素体体和渗碳体形成的纹理组织称为珠光体(Pearlite)。据称,它是因为看起来像珍珠(Pearl)那样生辉所以才有了该名称的。

 让我们回到开头的话题,也就是,碳素钢在室温下以珠光体组织的形式存在。为确认是否真实,我觉得,充分地摩擦碳素钢之后,用较稀的酸来进行腐蚀,并以200倍左右的倍率用显微镜来进行观察的话,就能观察到珠光体的纹理。

 人们特别将碳量为0.8%的碳素钢称为“共析钢”;碳量不足0.8%时,称为“亚共析钢”;0.8%~2%时,称为“过共析钢”。

 从室温起不断升高温度,直至770℃(A2相变点)为止,亚共析钢和过共析钢都带有强磁性。尽管碳含有量有差异,但A2相变点的温度几乎毫无变化。进一步不断提高共析钢温度的话,在723℃(A1相变点)以上时,会从珠光体转变为名叫奥氏体的组织。

 从奥氏体逐步冷却后,在723℃下,会开始变为珠光体。将碳素钢的温度调高和降低时,若不急冷,那么就会在珠光体和奥氏体之间来回变化。急冷后,情况就不一样了。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities